Mitä tunnisteita tai kortteja EVlink PRO AC latauslaitteen NFC / RFID -lukijan kanssa voidaan käyttää?
NFC-lukija on yhteensopiva tyypin 1, 2, 4 ja 5 tunnisteiden kanssa
https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0158V00000CUT0cQAH&oid=00DA0000000abSmMAI

RFID yhteensopivat tunnisteet:
□ Operating frequency bands : 13.56 MHz
□ Maximal H field 60dBμA/m at 10m
□ ISO/IEC 14443 A & B, ISO/IEC 15693 protocols
□ Mifare Ultralight, Mifare Classic, Mifare Plus
□ ultralight Nano / ultralight AES et DESFire

Muut tunnisteet, olethan yhteydessä Schneider Electric asiakaspalveluun
Älypuhelimen käyttö tunnisteena ei ole toistaiseksi tuettu ominaisuus.

Schneider Electric Norway

Finn ut mer
Rekkevidde:
Artikler som kan være nyttige
Finn ut mer
Rekkevidde: