Vi tilbyr teknisk opplæring for å holde teamets kompetanse oppdatert
Opplæringskursene våre hjelper deg å forbedre kompetansen til teamene dine, forbedre sikkerheten, utvikle de ansattes feilsøkingsferdigheter og maksimere tilgjengeligheten av programmerbare automasjonskontrollere (PAC-er) og programmerbare logiske styringer (PLS-er). Registrer deg i portalen for landopplæringstjenester, eller velg en av opplæringene.
I tillegg til "how-to"-videoer gir lokale opplæringssentre deg e-læring og virtuelle kurs og praktiske kurs - noen av dem er også tilgjengelige på anlegget ditt. Mer informasjon på de nærmeste opplæringssentrene.
Mini8-kontrolleren for flere sløyfer gir kontroll av høy ytelse i Eurotherm-panelmonterte PID-kontrollere.
Det er en kompakt datainnsamlingsenhet med en modulær design for I/O og et funksjonsett for å imøtekomme både enkel og kompleks bruk.
E+PLC-serien kombinerer Europas kjerneekspertise innen målenøyaktighet, presisjonskontroll og opptak som er motstandsdyktig mot hærverk, sammen med dokumentert PLS-funksjonalitet. Serien inneholder en énboksløsning for små maskinapplikasjoner og en modulær plattformløsning for større maskinprosesser.
Den innebygde programmerbare automasjonregulatoren (ePAC) Modicon M580 Ethernet er en nyskapende løsning som gjør at du kan øke produktiviteten, øke ytelsen og forberede deg på fremtiden.
Modicon M221 logisk kontroller gir den beste ytelsen i sin klasse. Den er også tilgjengelig i bokformat, krever minimal installasjon og er utrolig allsidig.
Stor PLS for prosessapplikasjoner, høy tilgjengelighet og sikkerhetsløsninger.
En mellomstor PLS for industrielle prosesser og infrastruktur.
Finn ditt nærmeste opplæringssenter
Vi tilbyr PLS- og PAC-opplæring på stedet på opplæringsanleggene våre. Schneider Electric kan bidra til å øke kompetansen og kunnskapen til de ansatte gjennom opplæringsvurderingsprogrammer.
1. Hva er PAC og PLC?
Programmerbare automasjonkontrollere (PAC-er) og programmerbare logiske styringer (PLS-er) er datasystemer med åpen arkitektur som bidrar til å automatisere industriprosesser. Selskaper bruker PLS-er og PAC-er som utstyr og maskinkontrollverktøy. Det er imidlertid flere forskjeller mellom PAC-er og PLS-er. Dette er pålitelighet, robusthet, brukervennlighet for programmering, minne og behandlingskraft, og programmeringsspråket som brukes til styring og administrasjon (stigelogikk kontra stigelogikk med C og C++).
2. Hva er formålet med PAC og PLC?
Selskapene bruker disse enplattformenhetene til å overvåke data fra sensorene. Deretter bruker de denne informasjonen til å styre driften av maskiner og utstyr. Den hjelper selskapene med å ta beslutninger basert på de innsamlede dataene og kommunisere med andre enheter som er en del av det digitalt styrte systemet. Disse alternativene er også ypperlig for logging og lagring av data. PAC-er og PLS-er leverer diagnostikk, som er nøkkelen til fremtidig feilsøking.
3. Hva er fordelene med kursene våre?
Veiledningene på siden tilbyr videoer om PLS-opplæring og PAC-opplæring med komplette instruksjoner. Der kan du velge den opplæringen som passer best til dine krav. Det betyr å hente inn veiledningen med all informasjon om modellen. På den måten blir du kjent med funksjonene og egenskapene til PAC-er og PLS-er.
En annen fordel med Modicon-opplæringen er ekspertisen de bringer til kundene sine. Med en smidig og nybegynnervennlig tilnærming lærer brukerne de viktigste elementene som gir bedre effektivitet. Dette vil igjen si bedre industriytelse og reduserte kostnader når du bruker disse kontrollsystemene.