¿Cuál es el grado de protección de los interruptores Compact NSX?
Problema:
Conocer cuáles son los grados de protección IP e IK en los interruptores Compact NSX

Línea de producto:
Compact NSX

Ambiente:
Hardware

Porque:
Determinar los grados de protección al polvo, agua e impacto de los equipos.

Resolución:

Los grado de protección denotados principalmente por dos términos IP e IK; IP Según normas IEC 60529, son IP grado de protección a la penetración de agua y polvo e IK Según normas IEC 62262 protección contra impactos mecánicos externos.

Grados de protección de los Compact NSX:

Aparato desnudo con cubre bornes:
  • Mando maneta: IP40, IK07.
  • Mando rotativo directo estándar/VDE: IP40, IK07
Interruptor automático instalado en un tablero eléctrico:
  • Mando maneta: IP40, IK07.
  • Mando rotativo directo:
    • Estándar/VDE: IP40, IK07
    • CCM: IP43, IK07
    • CNOMO: IP54, IK08
  • Mando rotativo prolongado: IP56, IK08
  • Con mando eléctrico: IP40, IK07.

Schneider Electric Peru

Explora más
Producto:
Explora más
Producto: