Uso de node-red con EcoStruxure Augmented Operator Advisor (AOA)
Se adjunta una presentación basada en un ejemplo para mostrar 3 datos (estado, potencia y energia) del SmartLink en una aplicación de realidad aumentada.
En la presentación se explican los siguientes puntos:

- Introducción
- Instalación de node-red en una open box
- Configuración del node-red para leer las variables de estado, potencia y energia de un SmarLink a través de modbus
- Configuración del proyecto de realidad aumentada para mostrar estas variables. En el caso del estado se visualiza un rectángulo verde cuando el circuito está cerrado y un rectángulo rojo cuando está abierto.
- Muestra en imagenes la aplicación del AOA

También se adjunta:
- Flow que se ha usado del node-red para poderlo importar
- Backup del proyecto de realidad aumentada. Este backup permite hacer un restore en el AOA builder.

Schneider Electric Peru

Documentos adjuntos
DLL_AOA_NodeRed.pdf [1.63 MB]
Leer_estado_potencia_energia_SmartLink_modbus.json [4.57 KB]
backup_SmartLink_2019-12-16-08-36-27.zip [401.19 KB]
Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: