Nasze marki

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.
        
W czym możemy Ci dziś pomóc?
Dlaczego zasilacz awaryjny Back-UPS ES emituje stały ton, a dioda LED włącznika zasilania zaczyna migać?

Article available in these languages: Czech, Angielski, Francuski, Węgierski, Włoski, Japoński, Rosyjski, Szwedzki

Problem:

Dlaczego zasilacz awaryjny Back-UPS ES emituje stały ton, a dioda LED włącznika zasilania zaczyna migać?


Linia produktów:

BACK-UPS ES


Środowisko:

BE350G, BE450G, BE550G, BE650G1 and BE750G

 

Przyczyna:

W przypadku nowej instalacji należy potwierdzić, że wewnętrzny akumulator został prawidłowo podłączony.

Instrukcje dotyczące tej procedury można znaleźć w podręczniku użytkownika.

Co 14 dni urządzenie Back-UPS ES przeprowadza wewnętrzny autotest, który sprawdza integralność akumulatora. Jeżeli akumulator ulegnie awarii podczas autotestu, dioda LED włącznika będzie migać, a urządzenie będzie emitować stały sygnał dźwiękowy. Jest to OSTRZEŻENIE, że akumulator może znajdować się w pobliżu końca czasu jego eksploatacji, dlatego zwykle zaleca się wymianę w ciągu 2–4 tygodni.

 

Rozwiązanie:

Krok 1:

Upewnij się, że zasilacz UPS nie jest przeciążony:

- Zasilacz Back-UPS ES 350 może obsługiwać przy zasilaniu akumulatorowym gniazda o mocy 350 VA lub 200 W.

- Zasilacz Back-UPS ES 450 może obsługiwać przy zasilaniu akumulatorowym gniazda o mocy 450 VA lub 257 W.

- Zasilacz Back-UPS ES 550 może obsługiwać przy zasilaniu akumulatorowym gniazda o mocy 550 VA lub 330 W.

- Zasilacz Back-UPS ES 650 może obsługiwać przy zasilaniu akumulatorowym gniazda o mocy 650 VA lub 390 W.

- Zasilacz Back-UPS ES 750 może obsługiwać przy zasilaniu akumulatorowym gniazda o mocy 750 VA lub 450 W.

 

APC zaleca podłączanie do gniazd zasilanych z akumulatora wyłącznie komputer i monitor, a inne urządzenia peryferyjne do gniazd oznaczonych na zasilaczu UPS jako „Surge Only” (tylko przepięciowe). Listwy zasilające i zabezpieczenia przeciwprzepięciowe NIGDY nie powinny być podłączone do żadnego urządzenia UPS. Należy odłączyć nadmierne obciążenie od UPS. Gdy zasilacz Back-UPS ES jest bliski pełnego naładowania (>80% mocy gniazda akumulatorowego), nie zaleca się używania zasilacza Back-UPS ES jako głównego przełącznika do włączania zasilania urządzeń. Zamiast tego należy włączyć zasilacz Back-UPS ES i umożliwić wykonanie auto-testu przed włączeniem podłączonych urządzeń.



Krok 2:

Autotest należy przeprowadzić przy pełnym naładowaniu zasilacza UPS (ładowanie bez przerw lub przełączenia na zasilanie akumulatorowe przez 5 godzin) i podłączonym do normalnego obciążenia. W tym celu należy wyłączyć wszystkie urządzenia podłączone do gniazd akumulatorowych. Następnie należy uruchomić ponownie zasilacz Back-UPS ES, wyłączyć go, a potem policzyć do 5 i włączyć go ponownie. Jeśli ciągły sygnał zniknie, oznacza to, że był to fałszywy stan akumulatora, a urządzenie zostało zresetowane. Teraz można je ponownie używać. Przejdź do kroku 3, jeśli sygnał nie zniknął.


Krok 3: (kontynuuj tylko wtedy, gdy krok 2 nie spowodował wyłączenia stanu wymiany akumulatora)

Zasilacz Back-UPS ES jest objęty 3-letnią gwarancją, która obejmuje akumulator wewnętrzny. Jeśli zasilacz Back-UPS ES został zakupiony w ciągu 3 lat, prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej  firmy APC, a także odniesienie się do kroków opisanych w tym dokumencie. Należy również podać dokładny numer katalogowy i numer seryjny podany u dołu zasilacza Back-UPS ES.

Jeśli zasilacz Back-UPS ES nie jest objęty 3-letnią gwarancją, kliknij TUTAJ , aby poznać opcje modernizacji i wymiany akumulatora.

Schneider Electric Polska

Dowiedz się więcej
Produkt:
Dowiedz się więcej
Produkt: