Nasze marki

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.
        
W czym możemy Ci dziś pomóc?
Co zrobić, gdy ATV340 zawiesza się z komunikatem na zdalnym interfejsie HMI o treści "Połączenie w toku"?

Linia produktów:
Altivar 340, Altivar Machine

Środowisko:
Wszystkie modele, przy użyciu SoMove

Przyczyna:
Zmiana parametrów komunikacji.

Rozwiązanie:
"Połączenie w toku" oznacza, że nastąpiła zmiana parametrów komunikacji Modbus HMI. Szybkość transmisji lub bity parzystośći, stopu różnią się od domyślnych. Może się to zdarzyć po aktualizacji oprogramowania sprzętowego lub flashowaniu pamięci za pomocą narzędzia Kala lub SoMove.

W oknie komunikacji Somove, przed skanowaniem sieci, przejdź do ustawień (ikona koła zębatego) i zaznacz "Auto adaptation". Wybierz również prawidłowy port COM, do którego podłączony jest kabel TSCMCNAM3M002P. Jeśli korzystasz z sieci Ethernet, upewnij się, że wprowadzono prawidłowy adres.
Po zaznaczeniu opcji automatycznej adaptacji ("Auto adaptation") i kliknięciu przycisku skanowania sieci "Scan Network" wypróbowane zostanie wiele kombinacji ustawień Modbusa RTU, co zwiększy szansę na "znalezienie" napędu. Następnie połącz się z Somove i skonfiguruj parametry Modbus na domyślne. Uruchom ponownie przemiennik, a interfejs HMI powinien połączyć się przemiennikiem.

Dowiedz się więcej o przemiennikach częstotliwości i układach łagodnego rozruchu

Schneider Electric Polska

Dowiedz się więcej
Range:
Dowiedz się więcej
Range: