Szukaj często zadawanych pytań
Jakie jest znamionowe napięcie udarowe (Uimp) dla ATV process?
Karta katalogowa produktu ATV process deklaruje w ramach kompatybilności elektromagnetycznej, że jest on zgodny z testem odporności na szybkie stany przejściowe/udary elektryczne na poziomie 4 zgodnie z normą IEC 61000-4-4.
W tej normie wartość szczytowa napięcia dla poziomu 4 wynosi 4 kV, szczegóły w tabeli w załączniku. Z tego powodu ATV process musi wytrzymać napięcie impulsowe 4kV.
Warunki testu odporności na impulsy oraz parametry impulsu są określone w normie IEC61000-4-4.
Dowiedz się więcej o przemiennikach częstotliwości i układach łagodnego rozruchu
Opublikowano dla:Schneider Electric Polska
Załączniki
Dowiedz się więcej
Range:
Dowiedz się więcej
Range: