Nasze marki

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.
        
W czym możemy Ci dziś pomóc?
Co oznaczają zielone, żółte i czerwone diody LED na wyzwalaczach Micrologic w wyłącznikach CompacT NSX?

Zielona dioda LED ,,Ready":

Miga powoli, gdy wyłącznik jest gotowy do wyzwolenia w przypadku usterki.

Pomarańczowa dioda LED ,,Alarm"

W chwili gdy pomarańczowa dioda LED świeci światłem ciągłym, prąd obciążenia płynący przez wyłącznik osiągnął 90% wartości znamionowej (I > 90% Ir).

Czerwona dioda LED

W chwili gdy czerwona dioda LED świeci światłem ciągłym, prąd obciążenia płynący przez wyłącznik osiągnął 105% wartości znamionowej (I > 105% Ir).

image

Dowiedz się więcej o wyłącznikach i rozłącznikach Masterpact oraz Compact

Schneider Electric Polska

Dowiedz się więcej
Produkt:
Dowiedz się więcej
Produkt: