Poniżej znajduje się fragment normy IEC 60204-1, dotyczący przypadków, w których ma ona zastosowanie. Zawsze należy zapoznać się z normą w celu uzyskania pełnych informacji i sprawdzenia wszelkich zmian, które mogły mieć miejsce od czasu opublikowania tych informacji. Poniższe informacje pochodzą z wersji IEC 60204-1 z września 2021 r.
Przyciski (zgodnie z punktem 3.1.1) powinny być oznaczone następującymi kolorami.
Kolory przycisków START/ON powinny być BIAŁE, SZARE, CZARNE lub ZIELONE, z preferencją dla koloru BIAŁEGO. Kolor CZERWONY nie powinien być używany.
Kolor CZERWONY powinien być stosowany dla przycisków zatrzymania awaryjnego i wyłączenia awaryjnego (w tym urządzeń odłączających zasilanie, jeśli przewiduje się ich użycie w sytuacji awaryjnej). Jeśli bezpośrednio wokół przycisku znajduje się tło, tło to powinno być koloru ŻÓŁTEGO. Połączenie CZERWONEGO elementu wykonawczego z ŻÓŁTYM tłem może być stosowane wyłącznie w przypadku urządzeń do pracy awaryjnej.
Kolory przycisków STOP/OFF powinny być CZARNE, SZARE lub BIAŁE, z preferencją dla koloru CZARNEGO. Kolor ZIELONY nie powinien być używany. Dozwolony jest kolor CZERWONY, ale zaleca się, aby nie był on używany w pobliżu urządzeń awaryjnych.
BIAŁY, SZARY lub CZARNY są preferowanymi kolorami dla przycisków, które działają naprzemiennie jako przyciski START/ON i STOP/OFF. Kolory CZERWONY, ŻÓŁTY lub ZIELONY nie powinny być używane.
BIAŁY, SZARY lub CZARNY są preferowanymi kolorami dla przycisków, które powodują działanie, gdy są załączone i przerywają działanie, gdy zostaną wyłączone (na przykład blokada rozruchu). Kolory CZERWONY, ŻÓŁTY lub ZIELONY nie powinny być używane.
Przyciski resetu powinny mieć kolor NIEBIESKI, BIAŁY, SZARY lub CZARNY. Jeśli działają one również jako przycisk STOP/OFF, preferowane są kolory BIAŁY, SZARY lub CZARNY, przy czym preferowany jest kolor CZARNY. Kolor ZIELONY nie może być używany.
Kolor ŻÓŁTY jest zarezerwowany do użytku w nietypowych warunkach, na przykład w przypadku nieprawidłowego stanu procesu lub w celu przerwania automatycznego cyklu.
W przypadku, gdy ten sam kolor BIAŁY, SZARY lub CZARNY jest używany do różnych funkcji (na przykład BIAŁY dla przycisków START/ON i STOP/OFF), do identyfikacji przycisków należy użyć dodatkowego sposobu kodowania (na przykład kształtu, położenia, symbolu).
Dowiedz się więcej o przełącznikach, łącznikach, lampkach i manipulatorach
Opublikowano dla: Schneider Electric Polska




Potrzebujesz pomocy?
Rozpocznij tutaj!
Uzyskaj odpowiedzi już teraz. Znajdź rozwiązanie samodzielnie lub skorzystaj z pomocy naszych ekspertów.
Kontakt z Centrum Obsługi Klienta
Skontaktuj się z naszym zespołem ds. obsługi klienta, aby uzyskać więcej informacji, wsparcie techniczne, pomoc w obsłudze reklamacji i inne informacje.
Gdzie kupić?
Znajdź najbliższego dystrybutora Schneider Electric w swojej okolicy.
Zapoznaj się z FAQ
Uzyskaj informacje, których potrzebujesz, przeglądając najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące danego tematu.
Kontakt z działem sprzedaży
Wyślij zapytanie przez Internet, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.