{}

Nasze marki

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.
W czym możemy Ci dziś pomóc?
Czy istnieją selektywne wyłączniki różnicowoprądowe 30 mA?

W ofercie Schneider Electric Polska nie ma selektywnych wyłączników różnicowoprądowych 30 mA.

 

Czy istnieją wyłączniki różnicowoprądowe selektywne 30 mA?
Aby istniała selektywność, muszą być spełnione dwa warunki:
- Różnicówka poprzedzająca (upstream) musi mieć co najmniej dwukrotnie większą czułość niż różnicówka za nią (downstream).
- Różnicówka poprzedzająca musi mieć opóźnienie w stosunku do różnicówki za nią.

 

Ponieważ wyłączniki różnicowoprądowe downstream mają zwykle 30 mA, aby były selektywne, wyłącznik upstream musi mieć opóźnienie i minimalną czułość 60 mA. W standardowych różnicówkach mamy od 30 mA do 300 mA, więc wszystkie selektywne różnicówki mają co najmniej 300 mA.

Jeśli dwa powyższe warunki nie są przestrzegane, selektywność nie jest zapewniona, a dwa wyłączniki różnicowoprądowe mogą zadziałać w tym samym czasie.

 

Dowiedz się więcej o aparaturze modułowej Acti 9

Schneider Electric Polska

Dowiedz się więcej
Produkt:
Dowiedz się więcej
Produkt: