Poniżej przedstawiono procedurę podłączania miernika PowerLogic bezpośrednio do komputera za pomocą kabla Ethernet. Do tego zadania wymagany jest kabel ethernetowy typu Straight-Through lub cross-over.
1. Zaopatrz się w kabel Ethernet RJ-45.
2. Podłącz jeden koniec kabla do miernika, a drugi do komputera.
3. Przypisz adres IP i maskę podsieci do licznika (patrz przykład poniżej), ignorując ustawienia bramy.
4. Przypisz adres IP i maskę podsieci do komputera:
- Przejdź do Start -> Ustawienia -> Panel sterowania -> Centrum sieci i udostępniania -> Zmień ustawienia adaptera
- Kliknij prawym przyciskiem myszy na Połączenie lokalne i wybierz Właściwości
- Przewiń w dół i wybierz Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IP) i kliknij Właściwości.
- Użyj zrzutu ekranu i informacji pokazanych poniżej jako odniesienia do przypisania adresu IP i maski podsieci do komputera i licznika.
- Wprowadź adres IP i maskę podsieci. Przypisz taką samą maskę podsieci jak w mierniku i upewnij się, że adres IP znajduje się w tej samej podsieci co miernik (patrz przykład poniżej).
- Przykład przypisania adresu IP:
Miernik:
Adres IP: 10.168.68.1
Maska podsieci: 255.255.255.0
Komputer:
Adres IP: 10.168.68.10
Maska podsieci: 255.255.255.0 - Zapisz właściwości połączenia lokalnego, klikając przycisk ok.
5. Przetestuj komunikację, pingując miernik w celu uzyskania odpowiedzi w wierszu polecenia (CMD).
6. Użyj ION Setup, Power Monitoring Expert lub Modbus Tester, aby połączyć się z miernikiem.
Dowiedz się więcej o analizatorach parametrów sieci
Opublikowano dla: Schneider Electric Polska