As nossas marcas

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
Persistent variables in Machine Expert - Basic with M221

Article available in these languages: Espanhol

Automatic Saved on Power Outage
The controller automatically saves the first 50 Memory Words (%MW0 to %MW49) in the internal data flash following a power outage. The date is restored to the memory word region during the initialization, even if the controller performs a cold start due to a battery malfunction.
These automatically saved persistent variables are reinitialized in case of a new download, INIT command or %S0 activation.
Saved by User Request
You can save up to 2000 memory words (%MW50 up to %MW2049) in the flash memory. The number of words saved or restored is specified in the system word %SW148.
To perform the SAVE operation, set system bit %S93 to 1. The flash region is erased at the end of the MAST cycle. The operation exclusively occupies the controller for approximately 40 ms. The system bit %S92 is set to 1 to signal the end of operation.
The restore is performed by setting %S94 to 1. The restore operation is performed completely at the end of the MAST cycle.

Notes:
When the battery is present, all %M and %MW words are retained
If the battery is not present only the first %MW0 to %MW49 are retained, as mentioned above.. %M bits are not retained.
%MF and %MD registers overlap with %MW words and the ones that overlap with the retained registers will also be retained. For example %MF0 / % MD0 overlaps with %MW0 and %MW1, %MF1/ %MD1 overlaps with %MW1 and %MW2  and so on and so forth.

If this FAQ did not solve your issue, you can chat with us at chat with us or e-mail us at customer.services@se.com to create a case with our Technical Support Team.

If you are not located in North America, please contact your local Customer Care Center for assistance:

Support | Schneider Electric Global (se.com)

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:

Precisa de ajuda?

  • Comece aqui!

    Encontre respostas agora. Procure uma solução sozinho ou entre em contacto com um dos nossos especialistas.

  • Contactar a assistência

    Contacte a nossa equipa de atendimento ao cliente para receber mais informações, assistência técnica, assistência com reclamações e muito mais.

  • Onde adquirir?

    Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.

  • Consulte as perguntas frequentes (FAQ)

    Obtenha as respostas de que necessita explorando as perguntas frequentes (FAQ) relacionadas com tópicos.

  • Contactar o departamento de vendas

    Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.

Gostaria de receber notícias e informações comerciais da Schneider Eletric e das suas filiais através de meios de comunicação eletrónicos, tal como, e-mail, e concordo com a recolha de informações sobre a abertura e cliques nestes e-mails (através da utilização de pixéis invisíveis nas imagens), para medir o desempenho das nossas comunicações e melhorá-las. Para obter mais informações, leia a nossa Política de Privacidade.

  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.