Pesquisar nas perguntas frequentes (FAQ)
Cómo solucionar el fallo lectura Modbus TCP cliente desde pantalla HMISCU
Síntoma:
Aparecen en el bloque READ_VAR los errores 255 y 7 en CommError y OperError respectivamente. Con Modscan funciona perfectamente.
Solución:
Se necesita reacondicionar el orden de ejecución de los bloques (número que aparece en la esquina superior derecha) para que la secuencia de programa se realice correctamente y se ejecute antes la instrucción ADDM (orden de ejecución-ordenar conforme al flujo de datos). Los códigos de error 255 y 7 quieren decir que la dirección que se está generando es incorrecta, debido a que el destino HMISCU no admite la posibilidad de realizar funciones de cliente MODBUS TCP/IP desde la parte Somachine del mismo. Al contar con la posibilidad de comunicar opcionalmente por puerto serie, la mejor opción es reacondicionar el bloque ADDM para que apunte al puerto serie del HMISCU como canal de salida de la petición de datos. Gracias a la aportación de Vijeo Designer 6.2 SP3 lo que sí se podría es funcionar como esclavo MODBUS TCP/IP en el lado PLC del HMISCU (dato no actualizado en la tabla de funciones soportadas).
Aparecen en el bloque READ_VAR los errores 255 y 7 en CommError y OperError respectivamente. Con Modscan funciona perfectamente.
Solución:
Se necesita reacondicionar el orden de ejecución de los bloques (número que aparece en la esquina superior derecha) para que la secuencia de programa se realice correctamente y se ejecute antes la instrucción ADDM (orden de ejecución-ordenar conforme al flujo de datos). Los códigos de error 255 y 7 quieren decir que la dirección que se está generando es incorrecta, debido a que el destino HMISCU no admite la posibilidad de realizar funciones de cliente MODBUS TCP/IP desde la parte Somachine del mismo. Al contar con la posibilidad de comunicar opcionalmente por puerto serie, la mejor opción es reacondicionar el bloque ADDM para que apunte al puerto serie del HMISCU como canal de salida de la petición de datos. Gracias a la aportación de Vijeo Designer 6.2 SP3 lo que sí se podría es funcionar como esclavo MODBUS TCP/IP en el lado PLC del HMISCU (dato no actualizado en la tabla de funciones soportadas).
Publicado para:Schneider Electric Portugal
Anexo(s)
Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama: