NOTE:
- It is not possible to change the mode directly from Secured to Standard and Standard to Secured. The module must be Factory Reset first in order to change the operating mode.
- Removed the module from the backplane.
- Using the rotatory switch from the behind of the module and changed its position to the RESET. (Module will enter into the Factory reset state).
- Put back the module into the backplane and wait for the LEDs to lit ON. (The LED's indicated that the existing configuration is cleared and the module is now in Factory Reset state)
- Removed the module from the backplane.
- Using the rotatory switch from the behind of the module and change its position to the SECURED.
- Put back the module into the backplane.
- Now the module operates in a Secured Mode.
- Same steps are needed when changing from Secured mode to the Standard mode.
Publicado para: Schneider Electric Portugal


Precisa de ajuda?
Comece aqui!
Encontre respostas agora. Procure uma solução sozinho ou entre em contacto com um dos nossos especialistas.
Contactar a assistência
Contacte a nossa equipa de atendimento ao cliente para receber mais informações, assistência técnica, assistência com reclamações e muito mais.
Onde adquirir?
Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.
Consulte as perguntas frequentes (FAQ)
Obtenha as respostas de que necessita explorando as perguntas frequentes (FAQ) relacionadas com tópicos.
Contactar o departamento de vendas
Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.