{}

As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
Pesquisar nas perguntas frequentes (FAQ)
¿Cómo verificar la comunicación entre un Smartlink Ethernet A9XMZA08 y un METSEPM5110 que cuelga del puerto modbus serie del Smartlink?

Para nuestro caso el 10.67.225.13

El PM5110 tiene la dirección modbus serie=6

Los parámetros de comunicación modbus master en el 10.67.225.13 están configurados como 19200, par, 1 bit de stop.

Adjunto pantalla de configuración de las comunicaciones, aunque los datos no coincidan con la instalación de cliente:

PM5000,smartlink,

Los parámetros de comunicación en el PMslave es 19200, par, 1 bit de stop.

Para acceder a los registros es necesario direccionar desde el master ethernet

10.67.225.13 ID:6

y por ejemplo ir a leer el registro 2029, 2030 y 2031 (relación de transformación primario secundario).

Schneider Electric Portugal

Anexo(s)
Como fiabilizar la comunicación modbus en un PM5340.pdf [926.72 KB]
Explorar mais
Gama:
Artigos que possam ser úteis
Explorar mais
Gama: