Prize de pardoseala XS
Aceste dispozitive, cu o singura iesire, sunt disponibile in doua forme, rotunda si patrata, si pot fi instalate in pardoseli din lemn sau in pardoseli din beton. Un capac care se poate deschide la 180 de grade faciliteaza accesul la priza de alimentare. Prize de pardoseala XS sunt disponibile in versiune cu grad de protectie IP44