O evaluare si analiza la fata locului a centrului de date sau dulapului de retea va ajuta sa proiectati un plan pentru maximizarea disponibilitatii, imbunatatirea eficientei energetice si reducerea costurilor legate de energie.
Beneficii
![Text alternativ](https://www.se.com/ro/ro/assets/v2/678/media/56247/900/539071755-490x280.jpg)
![Tehnician IT care programeaza un echipament informatic intr-o camera de servere](https://www.se.com/ro/ro/assets/v2/678/media/74821/900/155386481-490x280.jpg)
![Barbat cu tableta folosind software pentru operatiuni centre de date](https://www.se.com/ro/ro/assets/v2/678/media/48620/900/161869310-490x280.jpg)
![Text alternativ](https://www.se.com/ro/ro/assets/v2/678/media/67873/900/RF102346809-490x280.jpg)
![Lucrator care ii arata unui coleg cum sa utilizeze un multimetru, managementul activelor, eficienta energetica](https://www.se.com/ro/ro/assets/v2/678/media/55586/900/SSD_2011-490x280.jpg)
![Text alternativ](https://www.se.com/ro/ro/assets/v2/678/media/6658/900/580501733-490x280.jpg)
Serviciile noastre de evaluare a centrelor de date includ:
Urmarire circuit
Verificarea si identificarea circuitului sistemului de distributie a energiei electrice al centrului de date
Analiza racirii cu dinamica fluidelor de calcul
Analiza modelelor de debit de aer si de temperatura in centrul de date, cu modelarea scenariilor 3-D ale modificarilor infrastructurii fizice
Evaluarea eficientei electrice
Documentarea si analiza infrastructurii de alimentare si racire a centrelor de date pentru a determina eficienta electrica, factorii care limiteaza eficienta realizabila si optiunile/recomandarile pentru maximizarea eficientei
Evaluarea EnergySTEP
O evaluare si analiza la fata locului a centrului de date sau dulapului de retea cu recomandari pentru maximizarea disponibilitatii, imbunatatirea eficientei energetice si reducerea costurilor legate de energie.
Evaluare dulap de cablare
Documentarea/analiza componentelor infrastructurii fizice a dulapului de retea si recomandari pentru cresterea disponibilitatii
Evaluarea alimentarii si a racirii
Documentarea/analiza infrastructurii fizice a centrului de date cu recomandari pentru a creste capacitatea, utilizarea si disponibilitatea
![Text alternativ](https://www.se.com/ro/ro/assets/v2/678/media/44716/900/StruxureOn-Dash-1440x588.jpg)
StruxureOn: MONITORIZARE DE GENERAȚIE VIITOARE, CU POSIBILITATE DE UTILIZARE ÎN CLOUD
StruxureOn ofera protectie maxima a echipamentului critic prin alarme inteligente, depanare de la distanta si informatii specializate, bazate pe date, furnizate cu monitorizare in timp real 24/7 - oferind vizibilitate si date in timp real direct catre telefonul mobil.
Documentatie
-
-
Cititi mai multe