Sök bland vanliga frågor (FAQ)
Jordfelsbrytaren löser ut när ljuset släcks, vad är fel ?
Detta fenomen kan uppkomma då armaturerna är försedda med HF-don. Dessa innehåller komponenter som vid frånslag laddar ur till jord under ett mycket kort ögonblick. En armatur av denna typ får avge max 1 mA läckström till jord, varför man ej bör överstiga 14 armaturer på en 30 mA jordfelsbrytare (toleranserna för jordfelsbrytare är som bekant +- 50%, varför en 30 mA jordfelsbrytare skall lösa ut mellan 15 och 30 mA). Alternativt används en korttidsfördröjd jordfelsbrytare typ Asi, AsiE som ej reagerar för dessa kortvariga förlopp.
Publicerad för:Schneider Electric Sverige
Utforska mer
Produkt:
Utforska mer
Produkt: