{}

Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
Hur kan vi hjälpa dig idag?
What is the part number for the USB cable to connect a Modicon M340 to an Magelis XBTGT2000+ series, Harmony HMIGTO, HMIG3U series?

Issue
What is the part number for the USB cable to connect a Modicon M340 to an Magelis XBTGT2000+ series, Harmony HMIGTO, HMIG2U, HMIG3U, HMIST6 series?

Product Line
Modicon M340 PLC
Magelis XBTGT
Harmony HMIGTO, HMIG2U, HMIG3U
Harmony HMIST6

Environment
HMI to PLC Modbus Communication

Resolution
Schneider Electric offers 2 different length of USB communication cables to connect a Modicon M340 to one of the above HMI families using the Modbus TCP-USB protocol:

text
USB Cable Part Number
text
Length
text
BMXXCAUSBH018
text
1.8 meter
text
BMXXCAUSBH04
text
4.5 meter

Schneider Electric Sverige

Utforska mer
Produktfamilj
Artiklar som kan vara till nytta
Utforska mer
Produktfamilj