Sök bland vanliga frågor (FAQ)
Kan man dimra gamla 38mm lysrör med drossel och glimtändare ?
Att dimra gamla 38mm lysrör med drossel och glimtändare är vanskligt och fungerar dåligt. Bättre då att bygga om armaturen till dito med dimbart HF-drivdon eller köpa ny armatur med dimbart HF-drivdon.
De dimbara HF-drivdonen för lysrör regleras/dimras vanligast med 1-10V "dimmer", t.ex 1370612 (Exxact)
1-10V dimmers (potentiometrar) används till att dimra lysrör med HF-don eller elektroniska trafos för 12V halogenlampor.
De dimbara HF-drivdonen för lysrör regleras/dimras vanligast med 1-10V "dimmer", t.ex 1370612 (Exxact)
1-10V dimmers (potentiometrar) används till att dimra lysrör med HF-don eller elektroniska trafos för 12V halogenlampor.
"1-10V-dimmern" är en ren potentiometer och HF-donet eller trafon skickar ut 10V. (1V=min.ljus, 10V=max.ljus)
Ett annat alternativ kan vara att använda HF-drivdon med "SwitchDIM"-funktion. På dessa finns en ingång för återfjädrande vipptryckknapp.
Ett annat alternativ kan vara att använda HF-drivdon med "SwitchDIM"-funktion. På dessa finns en ingång för återfjädrande vipptryckknapp.