Sök bland vanliga frågor (FAQ)
На какие перегрузки расчитан Trihal?
Как правило, при проектировании номинальную мощность каждого трансформатора двухтрансформаторной подстанции принимают равной 0,7 прогнозируемого расчетного максимума нагрузки подстанции, и при выводе из эксплуатации одного из трансформаторов электроснабжение потребителей обеспечивается за счет перегрузки на 40% оставшегося в работе трансформатора. Для увеличения номинальной мощности при кратковременных перегрузках на 40% трансформаторы серии Trihal комплектуются системой принудительной вентиляции AF40.
Система принудительной вентиляции AF40 не должна использоваться для увеличения мощности трансформатора непрерывно, т.к. срок её службы составляет не более 3,5 лет. В условиях эксплуатации, затрудняющих естественную вентиляцию помещения, где установлен трансформатор, и при частых перегрузках трансформатора компания Schneider Electric настоятельно рекомендует применение принудительной вентиляции помещения вне зависимости от использования системы принудительной вентиляции трансформатора AF40.
Система принудительной вентиляции AF40 не должна использоваться для увеличения мощности трансформатора непрерывно, т.к. срок её службы составляет не более 3,5 лет. В условиях эксплуатации, затрудняющих естественную вентиляцию помещения, где установлен трансформатор, и при частых перегрузках трансформатора компания Schneider Electric настоятельно рекомендует применение принудительной вентиляции помещения вне зависимости от использования системы принудительной вентиляции трансформатора AF40.
Publicerad för:Schneider Electric Sverige
Utforska mer
Produktfamilj
Utforska mer
Produktfamilj