{}

Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
Hur kan vi hjälpa dig idag?
Can I run a larger hp motor with a smaller hp softstarter ?
Issue:
Can I run a larger hp motor with a smaller hp softstarter

Product Line:
ATS48 , ATS22, ATS01

Environment:
All

Cause:
Need to up size the motor for application

Resolution;
No, it is not recommended using a smaller hp softstarter on a larger hp motor. The Softstart horsepower should match the motor and ampage should at higher than the motor rating.

Schneider Electric Sverige

Utforska mer
Produktfamilj
Artiklar som kan vara till nytta
Utforska mer
Produktfamilj