Läs mer i Drivers help, Modnet och Modnet Protocol variants.
När protocol för ett I/O device väljes väljer man av ovan nämnda.
Bitar i register | Lägsta Bit/reg. adr. | Typ |
1-16 | 1 | Modnet |
1-16 | 0 | Modnet1 |
0-15 | 1 | Modnet2 |
0-15 | 0 | Modnet3 |
För protokoll med 6xxxxxx register | ||
1-16 | 1 | Modnet10 |
1-16 | 0 | Modnet11 |
0-15 | 1 | Modnet12 |
0-15 | 0 | Modnet13 |
För Modicon Quantum | Modnet20 | |
För Modicon Premium | Modnet30 | |
För M340/M580 | Modnet30 |
När protocol för ett I/O device väljes väljer man av ovan nämnda.