{}

Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
Hur kan vi hjälpa dig idag?
What is the maximum available current on ATV12 Drive 24Vdc Power Supply?
Issue:
Maximum available current on ATV12 Drive 24Vdc Power Supply

Product Line:
ATV12, Altivar 12

Environment:
All

Cause:
N/A

Resolution:
Maximum customer current available is 100 mA (+ 24 VDC -15% +20% protected against short-circuits and overloads).

Schneider Electric Sverige

Utforska mer
Produktfamilj
Artiklar som kan vara till nytta
Utforska mer
Produktfamilj