Miten voi hakea paloilmoitinjärjestelmän maavuotovikaa?

Jos kyseessä on FX tai FDP paloilmoitinkeskus, tarkista ensimmäiseksi prosessori- ja silmukkakorttien ruuvien riittävä kireys, koska keskus mittaa maavuotoa ruuvien lähistöltä olevan piirilevyn kontaktin kautta.

Vian tarkempi paikantaminen aloitetaan mittaamalla jännite keskuksen rungon ja 24 VDC-lähdön miinus- navan väliltä ja vertaamalla jännitettä seuraaviin arvoihin paikantamistoimenpiteiden aikana.

FX/FXNET/FX 3NET/FDP:
normaali jännite = 14.0V
maavuoto - , alle 7.8V
maavuoto + , yli 19,6 V

ESA/ESA1/MINI-2000:
normaali jännite = 9.4V
maavuoto - , alle 5.3V
maavuoto + , yli 16,5V

Tämän jälkeen vikaa paikannetaan irroittamalla silmukka- tai muita johtoja yksi kerrallaan.

Kun mitattava jännite palautuu normaaliarvoon, on maavuodon lähde löytynyt.

Jos kaapeleista ei löydy maavuotoa, tämän jälkeen maavuotoa paikallistetaan irroittamalla silmukka ym. kortteja. Keskus tulee sammuttaa aina kortin irroituksen ajaksi, ja käynnistettävä uudelleen.

Jos vian lähde paikantuu johtoon, niin on tarkistettava johdon eheys tai laitteiden kytkennät. Silmukassa tutkittavaa aluetta voi rajata esimerkiksi puolittamalla silmukan pituuden. Jos maavuoto katoaa, vuoto on silmukan loppuosassa. Jos taas ei, puolitetaan kytketty silmukka uudestaan ja päätellään vian sijainti taas sen perusteella, palautuuko jännite normaaliin arvoon vai ei.

Tarkemmin johdon maavuotoa voi hakea seuraavilla ohjeilla.

  1. Ota keskukselta silmukkajohdot irti. (+), (-)  ja kirkkaat.
  2. Puolita silmukka, eli ota silmukkajohtimet irti n. puolesta välistä silmukkaa.
  3. Mittaa puolituskohdasta maata vasten yhdeltä johtimelta resistanssi. Silmukan pitää olla poikki näin. Jos mittari antaa resistanssia, on johdossa maavuoto. Mitä pienempi resistanssi, sen lähempänä maavuoto on.
  4. Toista kohta 3. tarvittaessa useammasta kohtaa vuodon paikallistamiseksi.

Alla vielä havainnekuva mittaamisesta. Vaikka maavuoto on tyypillisesti (+)- , tai (-) - johtimessa, voidaan samaa etsimistapaa soveltaa kaikille silmukkajohdoille. Myös kirkkaan langan maavuoto on keskuksen toiminnalle haitallinen. Kirkkaan langan maavuoto tyypillisesti ilmenee haamuosoitteina.
Maavuodon mittaus






Schneider Electric Sverige

Utforska mer
Produktfamilj
Artiklar som kan vara till nytta
Utforska mer
Produktfamilj