Sök bland vanliga frågor (FAQ)
ATV: какие ПЧ можно использовать для привода кранов с коническим ротором?
Для привода подъема с коническим (конусным) ротором можете использовать:
Это позволяет в начале движения резко увеличить магнитный поток и быстро растормозить ротор. При торможении наоборот - магнитный поток резко уменьшается и происходит торможение за счет втягивания ротора.
Подбор ПЧ необходимо производить по току двигателя. Для привода подъема рекомендуется подбирать ПЧ по следующему условию:
ПЧ должен обеспечивать 200% от номинального тока двигателя в течение 60 с.
- ATV930, ATV950;
- ATV340;
- ATV320;
- ATV310.
Это позволяет в начале движения резко увеличить магнитный поток и быстро растормозить ротор. При торможении наоборот - магнитный поток резко уменьшается и происходит торможение за счет втягивания ротора.
Подбор ПЧ необходимо производить по току двигателя. Для привода подъема рекомендуется подбирать ПЧ по следующему условию:
ПЧ должен обеспечивать 200% от номинального тока двигателя в течение 60 с.
Publicerad för:Schneider Electric Sverige
Utforska mer
Produktfamilj
Utforska mer
Produktfamilj