{}

Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
Hur kan vi hjälpa dig idag?
What is an ASF fault on an ATV320 drive?
Issue:
Getting an ASF fault on an ATV320 drive

Product Line:
ATV320 drives

Environment:
ASF faults

Cause:
Occurs during the phase-shift angle measurement, if the motor phase is disconnected or it the motor inductance is too high.

Resolution:
Check the motor phases and the maximum current allowed by the drive.

Schneider Electric Sverige

Utforska mer
Produktfamilj
Artiklar som kan vara till nytta
Utforska mer
Produktfamilj