Sök bland vanliga frågor (FAQ)
ATV212: ПИД регулирование - задание уставки и индикация давления: в барах
Есть два варианта настройки ПЧ ATV212 для поддержания давления:
В этой статье описан вариант настройки с индикацией давления в барах. Ввод уставки также осуществляется в барах.
Подключение датчика давления с токовым выходом 4..20 мА:
Датчик давления: P24 - VIA, "+" датчика к P24, "-" датчика к VIA, переключатель VIA режим: I.
Команда СТАРТ на ПЧ должна подаваться кнопкой с фиксацией либо перемычкой: коммутация входов F и P24.
Переключатель логики SW102 должен быть в положении SOURCE (крайнее правое).
Перемычку нужно устанавливать в самый последний момент, после ввода параметров!
![](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0151H000009FsltQAC&oid=00DA0000000abSm)
Переменная F703 меняет диапазон изменения переменной FC. При задании уставки ПИД-регулятора с панели ПЧ кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ:
F703=0 - диапазон изменения FC от значения минимальной частоты до значения верхней частоты: [LL..UL].
F703=1 - диапазон изменения FC от 0 до значения верхней частоты: [0..FH].
Переменная FC используется для задания уставки давления. Это не частота вращения насоса! Уставка давления изменяется в диапазоне чисел - например, от 0 до 50.
Также F703 меняет отображение переменных FC, FH, F202, F204, F211, F213, F392, F393 при изменении F702 от нулевого значения.
Например, F702=0.5 ---> F202=[0..200 x F702] - диапазон изменения будет от 0 до 100.
Аналогично для параметра F204 и остальных параметров.
Таким образом, даже при ненулевой минимальной частоте (параметр LL) Вы можете настроить задание и отображение частоты в барах.
Обратите внимание: некоторые типы насосов (например, ЭЦВ) не могут работать при частотах менее минимально допустимого значения. Смотрите документацию по насосу. Поэтому необходимо задавать параметру LL значение, например, 30 Гц.
Типовые настройки параметров ПЧ для датчика с диапазоном измерения 0..10 бар (токовый выход 4..20 мА):
TYP=3 (сброс на заводские настройки - СДЕЛАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!)
FMOD=3 (задание уставки давления с панели ПЧ кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ)
AUI=0 (отмена автоадаптаиции разгона и торможения)
ACC=20 (время разгона в с - настройте для Вашего насоса)
DEC=20 ((время торможения в с - настройте для Вашего насоса)
F360=1 (активация ПИД-регулятора, обратная связь на VIA)
F201=20 (выходной сигнал датчика 4..20 мА)
датчик с диапазоном измерения 0..10 бар/4..20 мА
F703=1
Диапазон уставки давления: [0..FH] - при FH=50 Гц (заводская настройка) - для диапазона уставки 0..10 бар нужно настроить параметр F702=10 (бар)/50(Гц) = 0.20
10 (бар) - верхняя граница диапазона измерения датчика давления. Замените на значение для Вашего датчика.
Существует ограничение по разрядности параметра F702: этот параметр может быть введен с точностью до 0.01. Например, для датчика с диапазоном 0..0.4 бар расчетный параметр F702=0.4/50 =0.008.
Но ввести можно только значение 0.01.
Таким образом, для датчика 0..0.4 бар мы получим:
Диапазон уставки давления: [0..FHxF702] при FH=50 - [0..50x0.01]=[0..0.5].
То есть из-за ограничения разрядности F702 мы увеличили диапазон задания уставки давления - до 0.5 бар. Но так как реальный датчик имеет диапазон измерения только до 0.4 бар - то при задании уставки 0.5 бар ПЧ не сможет регулировать давление, а выведет насос на частоту вращения 50 Гц.
В этом случае не задавайте уставку более диапазона датчика давления.
минимальная частота 10 Гц
LL=10 - настройте согласно руководству для Вашего насоса!
F202=0
F204=10 (диапазон датчика)
Ввод уставки давления производится кнопками "вверх/вниз" (между кнопками должен гореть светодиод).
Диапазон изменения уставки давления кнопками вверх/вниз: [0 .. 10] (для указанного датчика 0..10 бар).
Для сохранения уставки давления в энергонезависимой памяти нажмите ENT. На экране кратковременно появится FC.
Настройка сна/пробуждения:
F256 = 20 (время работы в секундах в диапазоне LL.. LL+F391, после которого ПЧ "засыпает")
F391=1 Hz (гистерезис режима сна, увеличьте при колебаниях частоты)
F393= давление, при котором ПЧ пробуждается (должно быть ниже уставки давления!)
Реакция на обрыв токовой петли:
F633=18
F644=4
Настройка тепловой защиты:
THR = номинальный ток двигателя (с шильдика двигателя).
При выборе в меню Мониторинг переменной d вывод происходит в значениях давления.
Светодиод под кнопкой REM/LOC не должен светиться! ПЧ должен работать в удаленном режиме.
Если Вы настроили ПЧ, а регулирования давления нет или насос не запускается:
- проверьте - все ли параметры Вы изменили?
Если забыли изменить какой-либо параметр или подумали, что он не нужен - тогда измените этот параметр согласно рекомендациям этой статьи.
- проверьте - поступает ли на ПЧ команда СТАРТ - при замыкании цепи F-P24 на индикаторе ПЧ должен загореться светодиод RUN.
- упрощенный, минимум настроек, удобен, если неизвестен диапазон измерения датчика давления.
- с вводом уставки давления в барах.
В этой статье описан вариант настройки с индикацией давления в барах. Ввод уставки также осуществляется в барах.
Подключение датчика давления с токовым выходом 4..20 мА:
Датчик давления: P24 - VIA, "+" датчика к P24, "-" датчика к VIA, переключатель VIA режим: I.
Команда СТАРТ на ПЧ должна подаваться кнопкой с фиксацией либо перемычкой: коммутация входов F и P24.
Переключатель логики SW102 должен быть в положении SOURCE (крайнее правое).
Перемычку нужно устанавливать в самый последний момент, после ввода параметров!
Переменная F703 меняет диапазон изменения переменной FC. При задании уставки ПИД-регулятора с панели ПЧ кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ:
F703=0 - диапазон изменения FC от значения минимальной частоты до значения верхней частоты: [LL..UL].
F703=1 - диапазон изменения FC от 0 до значения верхней частоты: [0..FH].
Переменная FC используется для задания уставки давления. Это не частота вращения насоса! Уставка давления изменяется в диапазоне чисел - например, от 0 до 50.
Также F703 меняет отображение переменных FC, FH, F202, F204, F211, F213, F392, F393 при изменении F702 от нулевого значения.
Например, F702=0.5 ---> F202=[0..200 x F702] - диапазон изменения будет от 0 до 100.
Аналогично для параметра F204 и остальных параметров.
Таким образом, даже при ненулевой минимальной частоте (параметр LL) Вы можете настроить задание и отображение частоты в барах.
Обратите внимание: некоторые типы насосов (например, ЭЦВ) не могут работать при частотах менее минимально допустимого значения. Смотрите документацию по насосу. Поэтому необходимо задавать параметру LL значение, например, 30 Гц.
Типовые настройки параметров ПЧ для датчика с диапазоном измерения 0..10 бар (токовый выход 4..20 мА):
TYP=3 (сброс на заводские настройки - СДЕЛАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!)
FMOD=3 (задание уставки давления с панели ПЧ кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ)
AUI=0 (отмена автоадаптаиции разгона и торможения)
ACC=20 (время разгона в с - настройте для Вашего насоса)
DEC=20 ((время торможения в с - настройте для Вашего насоса)
F360=1 (активация ПИД-регулятора, обратная связь на VIA)
F201=20 (выходной сигнал датчика 4..20 мА)
датчик с диапазоном измерения 0..10 бар/4..20 мА
F703=1
Диапазон уставки давления: [0..FH] - при FH=50 Гц (заводская настройка) - для диапазона уставки 0..10 бар нужно настроить параметр F702=10 (бар)/50(Гц) = 0.20
10 (бар) - верхняя граница диапазона измерения датчика давления. Замените на значение для Вашего датчика.
Существует ограничение по разрядности параметра F702: этот параметр может быть введен с точностью до 0.01. Например, для датчика с диапазоном 0..0.4 бар расчетный параметр F702=0.4/50 =0.008.
Но ввести можно только значение 0.01.
Таким образом, для датчика 0..0.4 бар мы получим:
Диапазон уставки давления: [0..FHxF702] при FH=50 - [0..50x0.01]=[0..0.5].
То есть из-за ограничения разрядности F702 мы увеличили диапазон задания уставки давления - до 0.5 бар. Но так как реальный датчик имеет диапазон измерения только до 0.4 бар - то при задании уставки 0.5 бар ПЧ не сможет регулировать давление, а выведет насос на частоту вращения 50 Гц.
В этом случае не задавайте уставку более диапазона датчика давления.
минимальная частота 10 Гц
LL=10 - настройте согласно руководству для Вашего насоса!
F202=0
F204=10 (диапазон датчика)
Ввод уставки давления производится кнопками "вверх/вниз" (между кнопками должен гореть светодиод).
Диапазон изменения уставки давления кнопками вверх/вниз: [0 .. 10] (для указанного датчика 0..10 бар).
Для сохранения уставки давления в энергонезависимой памяти нажмите ENT. На экране кратковременно появится FC.
Настройка сна/пробуждения:
F256 = 20 (время работы в секундах в диапазоне LL.. LL+F391, после которого ПЧ "засыпает")
F391=1 Hz (гистерезис режима сна, увеличьте при колебаниях частоты)
F393= давление, при котором ПЧ пробуждается (должно быть ниже уставки давления!)
Реакция на обрыв токовой петли:
F633=18
F644=4
Настройка тепловой защиты:
THR = номинальный ток двигателя (с шильдика двигателя).
При выборе в меню Мониторинг переменной d вывод происходит в значениях давления.
Светодиод под кнопкой REM/LOC не должен светиться! ПЧ должен работать в удаленном режиме.
Если Вы настроили ПЧ, а регулирования давления нет или насос не запускается:
- проверьте - все ли параметры Вы изменили?
Если забыли изменить какой-либо параметр или подумали, что он не нужен - тогда измените этот параметр согласно рекомендациям этой статьи.
- проверьте - поступает ли на ПЧ команда СТАРТ - при замыкании цепи F-P24 на индикаторе ПЧ должен загореться светодиод RUN.
Publicerad för:Schneider Electric Sverige
Utforska mer
Produktfamilj
Utforska mer
Produktfamilj