{}

Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
Hur kan vi hjälpa dig idag?
Is it supported to add sound file for alarm in VXD/EOTE
  1. Issue
Is it supported to add sound file like mp3/wav for alarm in Vijeo XD / EcoStruxure Operator Terminal Expert .
  1. Environment
Vijeo XD / EcoStruxure Operator Terminal Expert V3.1.
  1. Resolution
No, user can’t add/import specified external sound file into EOTE for alarm, but can use the beep operation in project, the panel will start to beep when the trigger occurs.

Schneider Electric Sverige

Utforska mer
Produktfamilj
Artiklar som kan vara till nytta
Utforska mer
Produktfamilj