{}

Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
Hur kan vi hjälpa dig idag?
PM5110 - Does it comply with IEC 60068-2-6:2007, IEC 60068-2-27:2008?
The IEC60068-2-6 & 2-27 requirements are covered in the PM5110 base standard IEC62052-11.
The Type test report is attached.

Schneider Electric Sverige

Bilagor
Type test _ PM5XXX class 0.5S.pdf [1.77 MB]
Utforska mer
Produktfamilj
Artiklar som kan vara till nytta
Utforska mer
Produktfamilj