Vad är ModBus TCP/IP?
Vad är ModBus TCP/IP?

Ända sedan den lanserades 1979 av Schneider Electric (Modicon) har Modbus®-fältbussen varit en viktig, öppen kommunikationsstandard som stöds av ett stort antal produkter och tillverkare.
I ett typiskt Modbus-nätverk sänds meddelanden via TCP/IP. Modbus-protokollet baseras på master/slav-principen, d.v.s. masterenheten sänder ut en förfrågan och den berörda slavenheten skickar tillbaka ett svar. Modbus TCP/IP (även Modbus-TCP) är helt enkelt Modbus RTU-protokollet (RS232, RS485) med ett TCP-gränssnitt som körs på Ethernet.
MODBUS-meddelandetjänsten tillhandahåller en klient/server-kommunikation mellan enheter anslutna till ett Ethernet TCP/IP-nätverk.
  • En MODBUS-förfrågan är meddelandet som skickas på nätverket av klienten för att initiera en transaktion.
  • En MODBUS-indikation är begäran om meddelande som tas emot på serversidan.
  • Ett MODBUS-svar är svarsmeddelandet som skickas av servern.
  • En MODBUS-bekräftelse är det svarsmeddelande som tas emot på klientsidan
Fördelar:
Välj det enkla sättet att integrera ny utrustning i din installerade bas Modbus TCP fältbuss är allmänt erkänd och allmänt använd och är fortfarande en viktig, öppen kommunikationsstandard, som stöds av ett stort antal produkter på marknaden idag.
En vedertagen standard och det mest använda nätverksprotokollet i den industriella tillverkningsmiljön
  • Öppen kommunikationsstandard
  • Enkel och kostnadseffektiv integration av enheter, standard Ethernetkablage
  • Enkel integration av ny utrustning i din installerade bas
  • Med omfattande stöd av SCADA- och HMI-mjukvara
  • Mycket omfattande kunskapsbas
Applikationer:
Modbus TCP kan användas i praktiskt taget alla tillämpningar. Exemplen sträcker sig från små, billiga, enkla I/O-enheter till styrning av frekvensomformare med variabel frekvens. Modbus TCP används också för att samla in data från distribuerade effektmätare.

Kompatibla PLC från Schneider Electric:
Modicon M221, M251, M241, M262, M340, M580 och LMCxxx

Läs mer om Modbus TCP kompatibla produkter här:

Schneider Electric Sverige

Utforska mer
Produktfamilj
Artiklar som kan vara till nytta
Utforska mer
Produktfamilj