{}

Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
Hur kan vi hjälpa dig idag?
Is a PBPQOU4A100CEGL630 compatible with part number PBPQOU4A100CEGL630T

Issue:

Checking compatibility

Product Line:

Busway

Environment:

PBPQOU4A100CEGL630

Cause:

N/A

Resolution:

Both part numbers are the same with the exception of the T suffix, which is just the addition of a carry handle option.

Schneider Electric Sverige

Utforska mer
Produkt:
Utforska mer
Produkt: