Det revolutionerande mellanspänningsställverket SM AirSeT är en djärv övergång från SF₆-gas till den bästa gasen: ren luft.
Det bygger på det beprövade SM6-ställverket med mer än 1,5 miljoner installerade enheter och har beprövad och tillförlitlig vakuumteknik med alla funktioner och anslutningsmöjligheter för kompromisslösa lösningar.
Det bygger på det beprövade SM6-ställverket med mer än 1,5 miljoner installerade enheter och har beprövad och tillförlitlig vakuumteknik med alla funktioner och anslutningsmöjligheter för kompromisslösa lösningar.
Se när kunder pilottestar den nya SF₆-fria tekniken
SM AirSeT-egenskaper
![](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/151825/900/SM-AirSeT-IC-1920x1012.jpg)
-
Grönt ställverk
1Ren luft- och vakuumteknik (Shunt Vacuum Interruption) -
CompoDrive-ställverksmekanism
2Tillverkad av avancerade kompositmaterial med förbättrad mekanisk uthållighet för upp till 10 000 cykler. -
Produktfamilj
3Brytare, effektbrytare, mätare, stigare och den unika hållbara brytarsäkringen. -
Övervakning av effektbrytare
4Övervaka effektbrytarslitaget i realtid och få information om bästa tidpunkten för att utföra underhåll. -
Temperaturövervakning
5Trådlösa temperatursensorer för övervakning av strömanslutningskvaliteten. De används till att visa uppmaningar om att utföra felsökning för att identifiera potentiella fel, vilket ökar drifttiden och minskar brandrisken. -
Miljöövervakning
6Trådlösa luftfuktighetssensorer för övervakning av miljöförhållanden, vilket förhindrar snabb åldrande och optimerar underhållskostnaden. -
QR-kod
7Anslut till SM AirSeT och få tillgång till den digitala loggboken, handböcker och support, vilket ökar drifttiden och minskar arbetsinsatsen. -
Detektering av ljusbåge
8Optiska sensorer som används till att utföra snabb ljusbågsavledning i reläet och effektbrytaren, vilket minskar användar- och utrustningsrisken och minimerar utrustningsskadorna vid eventuella interna ljusbågar. -
Fjärrstyrning
9Du kan styra SM AirSeT-ställverk med hjälp av smarta enheter, vilket innebär att det går att styra dem på säkert avstånd.
Grönt ställverk
1Ren luft- och vakuumteknik (Shunt Vacuum Interruption)
CompoDrive-ställverksmekanism
2Tillverkad av avancerade kompositmaterial med förbättrad mekanisk uthållighet för upp till 10 000 cykler.
Produktfamilj
3Brytare, effektbrytare, mätare, stigare och den unika hållbara brytarsäkringen.
Övervakning av effektbrytare
4Övervaka effektbrytarslitaget i realtid och få information om bästa tidpunkten för att utföra underhåll.
Temperaturövervakning
5Trådlösa temperatursensorer för övervakning av strömanslutningskvaliteten. De används till att visa uppmaningar om att utföra felsökning för att identifiera potentiella fel, vilket ökar drifttiden och minskar brandrisken.
Miljöövervakning
6Trådlösa luftfuktighetssensorer för övervakning av miljöförhållanden, vilket förhindrar snabb åldrande och optimerar underhållskostnaden.
QR-kod
7Anslut till SM AirSeT och få tillgång till den digitala loggboken, handböcker och support, vilket ökar drifttiden och minskar arbetsinsatsen.
Detektering av ljusbåge
8Optiska sensorer som används till att utföra snabb ljusbågsavledning i reläet och effektbrytaren, vilket minskar användar- och utrustningsrisken och minimerar utrustningsskadorna vid eventuella interna ljusbågar.
Fjärrstyrning
9Du kan styra SM AirSeT-ställverk med hjälp av smarta enheter, vilket innebär att det går att styra dem på säkert avstånd.