1. Vad står EMS för?
Det står för energihanteringssystem. Enligt definitioner av energihanteringssystem är det programvara som möjliggör förbättrad övervakning, styrning och optimering av energianvändningen för företag i deras nätverksinfrastruktur och andra delar av verksamheten. De är nätverksövervakningsverktyg som visualiserar energiförbrukningsmönster. EMS hjälper till att identifiera ineffektiva områden. När dessa områden har identifierats kan en rad olika strategier tillämpas för att minska förluster i överförings- och delöverföringsnätverk.
2. Hur fungerar ett energihanteringssystem?
EMS-hanteringsverktyg används i flera steg och omfattar övervakning, dataanalys, visualisering, optimering, styrning och prestandaspårning. Övervakningsdelen är inriktad mot att samla in data i realtid med hjälp av olika givare. När data har samlats in analyserar informationen av programvaran för energihantering och tjänster för att identifiera energiförbrukningsmönster och lokalisera ineffektiva områden. Nästa steg i EMS-driften är att presentera analyserade data. Det sker vanligtvis i en användarvänlig visualisering i form av instrumentpaneler eller rapporter. Ägare kan sedan använda EMS för strategier och åtgärder för att optimera energianvändningen och samtidigt minska förluster. Det energibesparande verktyget kan också användas för fjärrstyrning och hantering av alla enheter och system. I slutändan skapas rapporter i EMS med en olika mängd mätvärden för att spåra hur effektiva de tillämpade åtgärderna är.
3. Vilka är fördelarna med EMS?
EMS övervakar och analyserar energianvändning och förbättrar energieffektivitet. Det gör det möjligt att identifiera områden med förluster och ineffektivitet. EMS kommer med verktyg för nätverkshantering som gör det möjligt för företag att tillämpa strategier för att minska energiförbrukningen. Genom att optimera energianvändningen går det också att minska driftskostnaderna och spara på energikostnader. En annan fördel med att använda EMS är miljömässig hållbarhet. Företag spårar och hanterar sin energiförbrukning för att minska koldioxidutsläpp. Låt oss inte glömma prestandaproblem som kan lösas med hjälp av data och analyser i realtid. EMS är också ett bra alternativ när det gäller efterlevnad av bestämmelser.