EcoStruxure™ för elproduktion
Anta utmaningarna med din elproduktion
Lösningar för att designa och bygga effektivare ren kraft.
Utnyttja effektiv ren energi
Kundreferenser

Framtiden för energi är här
Elnät är katalysatorn för energiomvandling och möjliggör elektrifiering och minskade koldioxidutsläpp.
Vad är lösningar för elproduktion?
Lösningar för elproduktion är alla teknologier, strategier och tekniker som syftar till att producera el på ett hållbart, effektivt och tillförlitligt sätt. De ökande energibehoven och behovet av att ta itu med klimatförändringarna är två avgörande faktorer som uppmuntrar företag att utveckla förnybara energikällor och investera i innovativ teknik.
Som ledande inom energihantering och automation tillhandahåller vi EcoStruxure för elproduktionslösningar med hög effektivitet. Det här möjliggör en smidig övergång till en mer hållbar energiframtid för både företag och samhällen.
Vilka är metoderna för hållbar elproduktion?
Hållbar elproduktion handlar i huvudsak om tre komponenter: vindkraft, vattenkraft och solkraft. Vi stödjer införandet av vindkraft genom att använda programvara och maskinvara som hjälper företag att optimera turbinprestanda och förbättra integration av vindkraft i elnätet. Vårt erbjudande omfattar solcellssystem och energihanteringsplattformar för ännu mer bekväm och effektiv generering av solenergi. Produktion av vattenkraft effektiviseras med banbrytande teknik som förbättrar driften av och effektiviteten hos vattenkraftverk. Med hjälp av vind, vatten och sol är det möjligt att generera energi utan att utgöra ett hot mot miljön.