EcoStruxure understationsdrift
Våra system för understationsautomatisering (SAS) är baserade på de senaste IEC 61850- och internetsäkerhetsstandarderna, och kombinerar förbättrad kompatibilitet, säkerhet och anslutningsmöjligheter.
EcoStruxure™ Grid Engineering Advisor
Distributionsnätverkssystem baserade på IEC 61850-standarden blir smartare och mer komplexa, men utmaningar kvarstår kring prestanda, tillförlitlighet och skalbarhet.
EcoStruxure™ Asset Advisor
Ett systemfel i eldistributionen kan orsaka stora avbrott, eller till och med totalt driftstopp i anläggningen. Skydda dina tillgångar med EcoStruxure™ Asset Advisor.
Resurshantering i elnätsdrift kräver fjärrövervakning och fjärrstyrning. Effektiva strategier kan innefatta olika arkitekturer, äldre protokoll och media.
Skyddsreläer ger den grundläggande säkerhet som behövs för att driva ditt elnät. Med det primära uppdraget att ge bättre driftsäkerhet, tillhandahåller våra heltäckande enheter beprövade driftsprinciper och funktioner som hjälper dig att förbättra tillförlitligheten och säkerheten. Funktioner för internet- och driftssäkerhet gör det lättare att styra och övervaka åtkomst till enheten och därmed minska riskexponeringen.
Förbättra tillförlitligheten i elnätsnoder utan att kompromissa med föreskrifter, säkerhet, avbrott, rykte, försäkringspremier och vinst. Lösningen EcoStruxure™ Substation Operation är enkel att använda och administrera, samtidigt som den är tillförlitlig, prisvärd, öppen och kompatibel.