Styrningslösningar för turbomaskiner
Se hur våra moderniseringslösningar hjälpte den petrokemiska anläggningen med dess föråldrade styrsystem.
Styra kritiska tillgångar
Använd våra lösningar för turbomaskiner för att förbättra prestandan hos gas-, ång-, och vattenturbiner.
Upptäck våra styrningslösningar för turbomaskiner
Styrningslösningar för turbomaskiner inom olje- och gasindustrin
Turbinuppgraderingar ökar både prestanda och säkerhet. Få omfattande lösningar för kompressorstyrning, bland annat överspänningsskydd, prestanda och lastdelning för att skydda turbintillgångar och förbättra produktiviteten.
Styrningslösningar för turbomaskiner inom kraftindustrin
Få lösningar för generatorstyrning, inklusive strömstyrning och automatisk spänningsreglering (AVR). Turbomaskiner är väsentliga för produktion och säker vilket gör dem till kritiska investeringar. Genom att förhindra avbrott kan du förbättra effektiviten, produktionskapaciteten och verksamhetens vinster.
Styrningslösningar för turbomaskiner för mekanisk renovering
Förläng livslängden på TMC-utrustning med mekaniska uppgraderingar. Processanläggningar med turbiner måste kunna drivas utan problem i mer än ett årtionde vilket kräver robusta styrenheter och tillförlitliga delar. Förbättra diagnostik och visualiseringar för utökad drift mellan omställningar.
Utforska vårt erbjudande gällande styrning av turbomaskiner
Dra nytta av ett fullständigt spektrum av teknik- och konsulttjänster som utvecklats under årtionden av erfarenhet inom styrning av turbomaskiner.
Vårt tjänsteerbjudanden för turbomaskiner omfattar: FEED (Front-End Engineering Design), konstruktionsutvärderingar av experter och stöd vid driftsättning och uppstart för att säkerställa effektiv och flexibel drift.