Styrningslösningar för turbomaskiner
Se hur våra moderniseringslösningar hjälpte den petrokemiska anläggningen med dess föråldrade styrsystem.
Styra kritiska tillgångar
Använd våra lösningar för turbomaskiner för att förbättra prestandan hos gas-, ång-, och vattenturbiner.
Modernisera turbiner med våra styrningslösningar för turbomaskiner
Eftersom den totala produktionen och anläggningens säkerhet är beroende av turbomaskinernas prestanda är det viktigt att minimera fel och oplanerade avbrott. Genom att uppgradera turbinstyrningen kan du återställa maskinprestanda och säkerställa lönsamheten.
Upptäck våra styrningslösningar för turbomaskiner
Styrningslösningar för turbomaskiner inom olje- och gasindustrin
Turbinuppgraderingar ökar både prestanda och säkerhet. Få omfattande lösningar för kompressorstyrning, bland annat överspänningsskydd, prestanda och lastdelning för att skydda turbintillgångar och förbättra produktiviteten.
Styrningslösningar för turbomaskiner inom kraftindustrin
Få lösningar för generatorstyrning, inklusive strömstyrning och automatisk spänningsreglering (AVR). Turbomaskiner är väsentliga för produktion och säker vilket gör dem till kritiska investeringar. Genom att förhindra avbrott kan du förbättra effektiviten, produktionskapaciteten och verksamhetens vinster.
Styrningslösningar för turbomaskiner för mekanisk renovering
Förläng livslängden på TMC-utrustning med mekaniska uppgraderingar. Processanläggningar med turbiner måste kunna drivas utan problem i mer än ett årtionde vilket kräver robusta styrenheter och tillförlitliga delar. Förbättra diagnostik och visualiseringar för utökad drift mellan omställningar.
Digitala och tekniska tjänster för TMC
Med våra digitala tjänster kan du övervaka dina tillgångar för att undvika potentiella skador, minska underhållskostnaderna och öka tillgångsutnyttjande. Våra tjänster med digitala lösningar förbättrar driftseffektiviteten, de ekonomiska effekterna och avkastningen på investeringar (ROI).
Utforska vårt erbjudande gällande styrning av turbomaskiner
Dra nytta av ett fullständigt spektrum av teknik- och konsulttjänster som utvecklats under årtionden av erfarenhet inom styrning av turbomaskiner.
Vårt tjänsteerbjudanden för turbomaskiner omfattar: FEED (Front-End Engineering Design), konstruktionsutvärderingar av experter och stöd vid driftsättning och uppstart för att säkerställa effektiv och flexibel drift.
1. Var används turbomaskiner?
Nästan alla former av förnybara energikällor med maskiner kräver användning av turbomaskiner. Vare sig det gäller kompressorer, blåsare, ventilation, pumpar eller turbiner – sådana turbomaskinlösningar inkluderar en rad viktiga komponenter för tillämpningar som produktion, förvaring eller leverans av förnyelsebar energi. I stort sett delas turbomaskiner in i två kategorier: den första används för att producera energi. Det omfattar ångturbiner, vattenturbiner och gasturbiner. Den andra används för att öka arbetsvätskan totala tryck genom att förbruka energi. Det här omfattar ångturbiner, gasturbiner och motorer som driver pumpar, kompressorer och fläktar. I och med det omfattande utnyttjandet av processlösningar för turbomaskiner och framsteg inom turbomaskinbranschen är det av yttersta vikt att ha förstklassiga styrnings- och processlösningar för turbomaskiner för att säkerställa optimala prestanda och uppnå energimål.
2. Vad används turbomaskiner till?
Motorer kan driva pumpar, kompressorer och fläktar. Lösningar för turbiner, generatorer, kompressorer och drivsystem, tillsammans med kompetens inom mekanisk renovering och ett stort utbud av turbomaskinlösningar möjliggör förstklassig drift och optimerad säkerhet. Turbomaskiner kan användas för kraftgenerering, fordonsprocesser, flygsystem och andra tillämpningar i olika branscher. Vi tillhandahåller processlösningar för turbomaskiner för allmänna och viktiga tillämpningar, vilket förbättrar säkerheten och driftseffektiviteten samtidigt som det möjliggör förbättrad prestandaövervakning och tillgångshantering.
3. Varför är styrningslösningar för turbomaskiner väsentliga?
Turbindrivna processanläggningar måste drivas kontinuerligt i tio år eller längre. Detta kräver solida styrsystem, tillförlitliga maskinkomponenter, undvikande av falska utlösningar och möjligheten att reparera och utföra tester online. Lösningar för mekanisk renovering kan förlänga livslängden för utrustning för turbomaskinstyrning och öka den totala pålitligheten genom att förbättra visualisering, diagnostik och simuleringar, vilket bidrar till att förbättra drifteffektiviteten genom att säkerställa snabbare omställningar. Vi erbjuder robusta turbomaskinlösningar, vilket omfattar programvara, säkerhetssystem, styrenheter som EcoStruxure Triconex säkerhetssystem, EcoStruxure Foxboro DCS, PLA, PAC, dedikerade styrenheter och operatörspaneler (HMI).