Vad är UPS-hanteringsprogramvara?
APC PowerChute™ är en programvara för UPS-hantering som möjliggör kontrollerad systemnedstängning och tillhandahåller energihanteringsfunktioner. Under en störning i strömförsörjningen gör programvaran PowerChute att du kan stänga av dina uppkopplade kritiska enheter på distans, vilket förhindrar potentiell dataförlust eller datakorruption.
PowerChute-programvara ger dig sinnesro i hemmet eller på kontoret.
Skydda data och förhindra dataförlust: Ger datasäkerhet och återhämtningsförmåga i händelse av långvariga strömavbrott
Aktivera proaktiv drifttid: Oövervakad uppstart säkerställer omedelbar tillgänglighet när strömförhållandena återställs
Integrering i befintliga Enterprise Management Systems: Ger flexibel lösningsintegrering genom att stödja flera protokoll
Vilken UPS-hanteringsprogramvara ska jag använda?
Hur fungerar UPS Graceful Shutdown?
- Under långvariga störningar i strömförsörjningen utöver UPS-reservens varaktighet, utlöser PowerChute en kontrollerad oövervakad avstängning av din uppkopplade utrustning (dator, servrar).
- I företagsmiljöer säkerställer PowerChute Network Shutdown att virtuella maskiner (VM) stängs av i rätt ordning. Den här funktionen upprätthåller drifttiden genom att arbetsbelastningar på virtuella maskiner kan fortsätta att köra genom att de flyttar till värdar som inte påverkas av strömavbrottet. Den sekvenserade migreringen skyddar mot potentiell dataförlust och datakorruption.
- När strömmen återställs slås UPS:en på och börjar leverera ström till servern/servrarna. När servrarna är igång igen kan PowerChute Network Shutdown upptäcka stabila förhållanden och sedan starta klustertjänsterna och de virtuella maskinerna.