{}

Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.
Prehľadávať FAQ
What is the coil burden for the standard DC control coil for the LC*D09__ through LC*D38__ TeSys contactors?
Issue:
LC*D09-38 coil consumption

Product Line:
Contactors and Overload Relays

Environment:
TeSys™ D Contactors and Overload Relays

Resolution:
The standard DC coil is 5.4 watts of consumption.

Schneider Electric Slovakia

Objavte viac
Rad:
Články, ktoré môžu byť užitočné
Objavte viac
Rad: