{}

Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.
Prehľadávať FAQ
Can I connect a USB barcode scanner and a USB printer to a HMISTU655/855?

Issue:
connecting a USB barcode scanner and a USB printer to a HMISTU655/855?


Product Line:
HMISTU655/855


Resolution:
Yes, you can connect both USB barcode scanner and printer to the HMISTU655/855 but the target only have
one USB port. You will need to use a USB hub.

Schneider Electric Slovakia

Objavte viac
Rad:
Články, ktoré môžu byť užitočné
Objavte viac
Rad: