{}

Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.
Prehľadávať FAQ
What are the part numbers of the terminal block for the BMXAMI0800?
Issue:
What are the part numbers of the terminal block for the BMXAMI0800?

Product Line:
X80 I/O Modules

Resolution:
There are 2 types of terminal blocks for the BMXAMI0800.  Cage clamp-type part number BMXFTB2800 or Spring-type part number BMXFTB2820.

Schneider Electric Slovakia

Objavte viac
Rad:
Články, ktoré môžu byť užitočné
Objavte viac
Rad: