{}

Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.
Prehľadávať FAQ
Can the phase loss protection on the ATS48 soft starter be turned off?
Issue:
Can I turn off the phase loss protection on the ATS48?

Product Line:
ATS48

Environment:
All model number, all serial numbers

Cause:
N/A

Resolution:
No, the PHF cannot be turned off. Parameter PHL (Phase Loss Threshold) can be adjusted between 5% or 10%.

Schneider Electric Slovakia

Objavte viac
Rad:
Články, ktoré môžu byť užitočné
Objavte viac
Rad: