{}

Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.
Prehľadávať FAQ
Is the VW3A3720 Ethernet module for the ATV630 Process drive available?
Issue:
Can I get the VW3A3720 or the Ethernet module for the ATV630 Process drive?

Product Line:
Altivar Process 630

Environment:
All

Cause:
VW3A3720 availability

Resolution:
Yes, it is available and your ATV630 Process drive must be firmware version 1.5 or above to use this option card.

Schneider Electric Slovakia

Objavte viac
Rad:
Články, ktoré môžu byť užitočné
Objavte viac
Rad: