Using a standard CAT5 cable to connect the ATV630 process drive and the VW3A1111 remote keypad.
Product Line:
ATV630 and ATV930 drive
Environment:
All
Cause:
Wants to connect a standard CAT5 cable to connect the VW3A1111 to the ATV61 drives HMI port.
Resolution:
Yes can you connect a standard CAT5 cable to the VW3A1111 keypad display.
You will need to remove the bottom rubber cover on the VW3A1111 keypad display. Once the rubber cover is pulled back you will see the RJ45 for attaching the CAT5 cable.
Publikované pre: Schneider Electric Slovakia
Using a standard CAT5 cable to connect the ATV630 process drive and the VW3A1111 remote keypad.
Product Line:
ATV630 and ATV930 drive
Environment:
All
Cause:
Wants to connect a standard CAT5 cable to connect the VW3A1111 to the ATV61 drives HMI port.
Resolution:
Yes can you connect a standard CAT5 cable to the VW3A1111 keypad display.
You will need to remove the bottom rubber cover on the VW3A1111 keypad display. Once the rubber cover is pulled back you will see the RJ45 for attaching the CAT5 cable.
Publikované pre: Schneider Electric Slovakia








Potrebujete pomoc?
Začnite tu!
Nájdite odpovede hneď teraz. Vyhľadajte riešenie sami alebo sa spojte s niektorým z našich odborníkov.
Kontaktovať podporu
Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov, ktorý vám poskytne viac informácií o technickej podpore, pomoc pri reklamáciách a oveľa viac.
Kde kúpiť?
Jednoducho nájdite najbližšieho distribútora Schneider Electric vo vašej lokalite.
Prehľadávať FAQ
Získajte odpovede, ktoré potrebujete, prehľadávaním najčastejšie kladených otázok súvisiacich s témou.