{}

Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.
Prehľadávať FAQ
What is the input disconnector on ATV650C25N4F? Is there an input load-break switch (can disconnect nominal currents ) or disconnector?
It is INS630 (3-pole 630A switch disconnector) that is used as input switch-disconnector. It can be switched off under nominal current.

Schneider Electric Slovakia

Objavte viac
Rad:
Články, ktoré môžu byť užitočné
Objavte viac
Rad: