{}

Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.
Prehľadávať FAQ
On the ATV320 can motor rotation be reversed using programming?
Issue:
ATV320 reverse motor rotation with programming.

Product Line:
Altivar 320

Environment:
All

Cause:
Need to reverse motor rotation

Resolution:
No, the ATV320 does not have this functionality in the programming. Two motor leads will need to be swapped in order to reverse motor rotation.

Schneider Electric Slovakia

Objavte viac
Rad:
Články, ktoré môžu byť užitočné
Objavte viac
Rad: