{}

Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.
Prehľadávať FAQ
What’s the pole width of the TeSys Giga contactor ?
TeSys Giga contactors are compact in size, but at the same time the main power poles are sufficiently large enough to connect cables or busbars.
TeSys Giga type and ratingG115-G225
115A-225A
G265-G500
265A-500A
G630-G800
630A-800A
Main power terminal width (mm)183048

Schneider Electric Slovakia

Objavte viac
Rad:
Články, ktoré môžu byť užitočné
Objavte viac
Rad: