Problém:
Připojení SoMove k VFD pomocí síťového připojení Ethernet.
Produktová řada:
ATV61, ATV71, ATV630, ATV930, ATV320, ATV340, ATV32
Rozsah:
Je nainstalována možnost Ethernet IP nebo Profinet.
VW3A3316, VW3A3320, VW3A3627
Chyba:
Jednotka nebyla zjištěna při pokusu o připojení.
Řešení:
Viz příloha pro snímky obrazovky s SoMove V2.5.3.0.
Krok 1 - Upravte Connection (připojení) na hlavní obrazovce Somove
Krok 2 - Remote gateway (Vzdálená brána)
Krok 3 - Volba Advanced (Pokročilé)
Krok 4 - Zadejte IP adresu a adresu Modbus
Krok 5 - Zadejte OK
Krok 6 - Connect (připojit) na hlavní obrazovce
POZNÁMKA:
Při použití SoMove V2.6 jsou nastavení stejná.
Nastavení funguje při použití volby Profinet.
Publikované pre: Schneider Electric Slovakia










Potrebujete pomoc?
Začnite tu!
Nájdite odpovede hneď teraz. Vyhľadajte riešenie sami alebo sa spojte s niektorým z našich odborníkov.
Kontaktovať podporu
Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov, ktorý vám poskytne viac informácií o technickej podpore, pomoc pri reklamáciách a oveľa viac.
Kde kúpiť?
Jednoducho nájdite najbližšieho distribútora Schneider Electric vo vašej lokalite.
Prehľadávať FAQ
Získajte odpovede, ktoré potrebujete, prehľadávaním najčastejšie kladených otázok súvisiacich s témou.