{}

Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.
Prehľadávať FAQ
Can I update the M580 CPU’s firmware via the BMENOC03xx module?
Issue:
Firmware update the M580 CPU’s firmware via the BMENOC03xx module


Product Line:
M580


Resolution:
Yes, you can connect the BMENOC03xx module’s embedded Ethernet switch to the CPU. Check that the BMENOC03xx module is running properly before starting the update procedure.
You cannot, however, update the CPU if Unity Loader is connected on the BMENOC03xx module’s IP address.

Schneider Electric Slovakia

Objavte viac
Produkt:
Články, ktoré môžu byť užitočné
Objavte viac
Produkt: